This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14050:为什么 TPS14050能够#39;t 用于10V~36V 输出电压5V/5a?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622672/webench-tools-lmr14050-why-tps14050-can-t-be-use-in-vin-10v-36v-vout-5v-5a

器件型号:LMR14050

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好,先生  

为什么 TPS14050不能用于输入电压10V~36V 输出电压5V/5a?

根据 DS 9.2.1设计要求、它应该可以工作、但 webench 不能执行。

                                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,器件可以在您的条件下工作、也许 WEBENCH 有一些问题、我已经向 WEBENCH 团队提交了这个问题、并将尽快给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey8、

    您在 Webench 中设置了什么开关频率? 最好将 Fsw 设置为500kHz 以下以避免过热问题。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey8、

    我们已经解决了这个问题。 这些更改将在几天内反映在 TI.com 上。
    一旦发布到 TI.com、我将通知您。

    此致、
    Mahantesh