This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:MR/n 上升时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659651/tps3808-mr-n-rise-time

器件型号:TPS3808

MR/n 是一个逻辑输入,其中 VIL <= 0.3*Vdd,VIH=>0.7*Vdd

为 MR/n 引脚的上升沿添加 RC 延迟(例如、4.75K 至 Vdd 和0.1uF 电容、475usec 时间常数)是否会有问题?

问题是缓慢上升的输入会消耗过多的电源电流或导致其他问题。

此外、如果 MR/n 引脚出现"抖动"、开关抖动如此之多、复位输出时间是否会重新启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    向/MR 引脚添加 RC 延迟滤波器没有问题。 请注意:如果您使用 RC 延迟滤波器将/MR 拉至 GND、则电容器放电也可能需要一些时间。 这是我能看到的唯一关切,但根本不是一个大关切。 /MR 引脚需要0.001us 的脉冲宽度才能引起复位。 表7.6开关特性表中提供了该规格。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael