This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114-Q1:低温时的相位裕度(TPS 57114、LM25117)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659601/tps57114-q1-phase-margin-at-low-temperature-tps-57114-lm25117

器件型号:TPS57114-Q1

你(们)好

我想知道这些器件(TPS57114、LM25117)在低温下的相位裕度(环路特性)。 我们的客户使用这两个器件。 他们正在考虑高温和低温下的相位裕度趋势。

我们知道相位裕度不仅与器件的环路增益有关。 还有其他相关的外部组件、例如 Cout 和电感器。

我们想知道的是每个器件在低温条件下的环路增益特性趋势。 温度是否有任何变化?

如果有任何模拟数据或测量数据,这对我们非常有帮助。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    环路响应会随温度变化、尤其是在低温条件下。  我怀疑我们有 TPS57114的任何特定数据、但我可能有一些通用指南。  让我检查一下并与您一起返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、
    在-40°C 时、有两个主要因素会降低增益裕度
    误差放大器在-40°C 时的 gm 增加 测量结果表明、这有助于降低1.7dB 的增益裕度。
    输出电容在-40°C 时降低 这会增加功率级中极点的频率、从而增加相位交叉频率的增益。 测量结果表明、这会导致增益裕度降低4.5dB。
    我们实际上有一些 TPS57114-Q1的测量数据。  如果您想查看、请直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系。