This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54120:封装比 TPS54120小得多

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54120, TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622655/tps54120-much-smaller-package-than-tps54120

器件型号:TPS54120
主题中讨论的其他器件: TPS62743

大家好

 现在我的客户想要一个器件: 300mA DCDC (5V -> 3.3V) +100mA LDO (3.3V --> 1.8V)

我发现 TPS54120 正常、但封装太大。 我们的封装是否比 TPS54120小得多。

由于他们有另一种选择、因此竞争产品仅为1.2mm x 1.6mm。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是什么竞争对手器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54120支持比您所需的高得多的输入电压范围和输出电流范围。 因此、它不是可能的最小解决方案。

    TPS62743是一款非常小的 DC/DC。 您可以将其与小型分立式 LDO 配对。