This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:不喜欢我的监测计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659091/bq25100-does-not-like-my-gauge

器件型号:BQ25100

大家好、我使用 bq25100为我的小型锂聚合物(250mAh)充电。

在我的板上还有一个监测计(不是 TI 监测计)。 当仪表未激活时、充电时间大约为2小时。

如果我激活监测计,可能需要15分钟到60分钟的时间!

如果我还接受一些 LED (我的板上有 RGB LED)、我为其提供的功率越大、电荷看起来就越受干扰、因为我可以充电8小时左右。

BQ2500在充电期间电路板上的工作是否令人真正不安?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您的系统将负载连接到 bq25100输出和电池、输出电流将是电池电流和电流系统。
    为了使 bq25100完成充电、它期望输出电压达到4.2V、然后输出电流下降到较低的终止值。 此终止值由用户(bq25100)设置、通常为快速充电电流的10%、即引脚 C1的期限前。
    可能会发生的情况是、额外的系统负载会阻止输出电流降至终止值、bq25100会指示充电完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是不是这个问题。

    我不会通过 BQ25100检查电池充电过程的结束情况。 如果仪表未激活、我知道两小时内充电正常、可能会更少。 我有一个250mA 的锂聚合物、Riset 被置于680欧姆-> Icc = 200mA

    我只注意到、当电量监测计激活时、充电过程会更长。 监测计应仅需3uA。  

    但在2h15 到3小时之间、电量监测计将显示100%的电量(具体取决于器件... 但从电池处于相同状态的情况开始)。

    那么、我想知道是否有东西会干扰 BQ25100?