This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332B-Q1:I2C 电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622682/lp87332b-q1-i2c-voltage

器件型号:LP87332B-Q1

您好!

如果 VANA = 5V、I2C 引脚(SCL/SDA)的最大电压是多少? 仅3.3V?  

在这种情况下、上拉电压必须是3.3V 还是更低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PengYu:

    对于400kHz I2C、如果 VANA 为5V、则最大上拉电压为3.6V。

    此致、
    Juha