This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS630701的电压精度

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622569/tps63070-voltage-accuracy-of-tps630701

器件型号:TPS63070

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS630701并有疑问。

请给出建议。

问题

数据表仅介绍了 TPS63070、我找不到 TPS630701的电压精度。

请给出建议。

它 是否与 TPS63070相同?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

最棒的酒店

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用与 TPS63070定义的精度相同的值。 数据表目前将进行更新。 新版本将具有此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juergen、

    感谢您的快速回复。

    我了解 TPS630701的电压精度与 TPS63070相同。

    这意味着
    VOUT TPS630701输出电压精度 PS/SYNC = GND (PWM 模式)-1 +1 %
    VOUT TPS630701输出电压精度 PS/SYNC = VIN (PFM 模式);(VIN≥3V)-1 +3 %

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一