This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:EMC 噪声很大

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622333/lmr16006-to-much-emc-noise

器件型号:LMR16006

您好、德克萨斯州!

我使用 LMR16006Y 提供15V ~0.2A 电压、输入电压为36V、但其接缝设计可发出比 EN55011更强的噪声。
首先、虽然噪声是由于我的"布局不良"导致的、因此我根据应用手册更改了布局、
但它仍会发射到很大的噪声。
我已经测试了具有18V 输入电池、5V 输出和50R 负载的 TI 评估板。

评估板的 EMC 噪声大约高20dB!

我该怎么做? 是否有人可以为我提供 LMR16006的替代产品、输入电压为36V、但必须能够承受50V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这会有帮助吗?
    www.ti.com/.../PMP15013

    您可以尝试使用频率较低(700kHz)的 LMR16006X。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 LMR 器件之前添加输入滤波器。 输入滤波器可降低传导和辐射 EMC。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册:
    training.ti.com/.../snva755.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杨和阿里夫!

    感谢您的快速回复!

    对 Arief 来说:没错、当我使用 LMR6006X 时、EMI 降低了、但还不够、并且相位裕度变得太窄、但由于输入的原因、这将是一个明智的解决方案!

    对 Yang: 应用手册非常有用、它可以解决问题、但我认为我必须找到一个我知道会通过 EMI 的解决方案:

    我们的客户没有留下深刻的印象、这将是第三次重新设计和第三次外部 EMC 测试、我希望通过测试; 因此、我想我们将尝试在 PCB 上找到空间并使用线性解决方案! 2瓦左右燃烧!!

    这不是很好、但我解决了 EMI 问题。

    感谢您的支持