This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942A /未使用的 DMODE 引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622350/tps25942a-tps25942a-unused-dmode-pin

器件型号:TPS25942A

您好!

请让我询问一下 DMODE 引脚。

  1. 您建议哪一个 DMODE 引脚在未使用时应保持开路或连接到 GND?
  2. DMODE 引脚是否具有内部下拉电阻器或电流源?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    DMODE 引脚通过一个有效的1uA 电流源被拉至接地。 范围在数据表中指定为"DMODE 输入泄漏电流"。 当 DMODE 引脚悬空时、这有助于将其拉至接地。 当不使用时、DMODE 引脚可保持开路或连接到 GND

    此致
    Rakesh