This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:REGOUT/SRC 引脚接线问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659650/bq76930-question-on-wiring-regout-src-pins

器件型号:BQ76930

您好!

关于 BQ76930的快速问题-- 如果我不打算使用内部 LDO,我可以不连接(REGOUT 和 REGSRC)--或者是否使用它们为 bq76930内部的某个部件供电? 此外、为了确保我正确理解引脚、需要将 Vc5x 连接到 VC5b 和 VC5使用滤波电阻器连接的同一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、
    必须连接 REGSRC 和 REGOUT 才能使器件正常运行、即使您不打算使用 LDO、是电源内部电路也是如此。
    是的、VC5X 必须通过滤波器电阻器连接到同一电芯基准点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!