This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:LLC 波形回顾

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622274/ucc25600-llc-waveform-review

器件型号:UCC25600

我们使用 UCC25600设计 VOUT 350V、IOUT 0.53。
LLC 的前端设计如下。
PFC 输出:430V -无电容(20uF↓)
问题是、当施加特定负载时、谐振电容器的电流波形会发生故障。
请检查下面的示波器波形。

绿色波形是谐振电容器电流、蓝色是 LLC 高侧 VDS。
正常工作电流似乎为0.32A。
它在0.33A 之后似乎运行异常。

e2e.ti.com/.../_74C7C1C0D9B391C7_-_04C8_-_0CD315D62800_0.32A-_78C700AC2900_.tif

e2e.ti.com/.../_74C7C1C0D9B391C7_-_C4D6_-_0CD315D62800_0.33A-_78C700AC2900_.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy

    它可能与反馈环路振荡相关、请尝试优化电压环路补偿器。

    BTW、为什么 PFC 的输出电压纹波处于0.33A 采样范围内? 您能否检查 PFC 是否正常?

    此致、
    云生