This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:如果 EN 设置为低电平、当输入电压为3.8V 时、Vout 会怎样?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622576/tps61088-if-en-is-set-to-low-what-about-vout-when-the-vin-is-3-8v

器件型号:TPS61088

尊敬的先生:

        如果 EN 设置为低电平、当输入电压为3.8V 时、Vout 会怎样?

现在、我知道的是输出电压为3.5V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们相信、

    当 EN=L 时、输出通过  内部倒置 MOSFET 的体二极管与输入相连。 因此 Vo=Vin-VF。 其中 Vf 是体二极管压降。