This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有源电池平衡、锂聚合物

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657996/active-cell-balancing-lipo

主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ76PL536

我想设计 BMS、以控制和监控7S 锂聚合物电池(24Ah、大约28V (每个销售~4V)、放电电流- 50A)。  

此 BMS 必须具有主动平衡电路。

并且需要在独立模式下工作、而无需连接微控制器。

我想知道、哪种 TI 芯片(或芯片)适合此任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    对于主动平衡、我们提供了 emb1499和 EMB1428。

    我最熟悉 bq76pl455a (16节电池部分)和 bq76pl536 (6节电池部分)。

    您可以向监测论坛申请有关电池节数更少的器件的建议。 我知道他们提供了更多器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢)