This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:ICOMP 最大电压?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622389/ucc28019a-icomp-maximum-voltage

器件型号:UCC28019A

团队、

我是否可以知道 ICOMP 引脚上的最大电压是多少? 它是否会钳制到特定的电平?

我的客户在 ICOMP 引脚上看到7.5V 信号、但该信号已经超过引脚的最大额定值7V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、George

    1。ICOMP 可通过由内部电源轨(7.5V)供电的内部电流源上拉至~7.5V。 7V 时无钳位。
    2.高于7.0V 不会对内部电路造成任何风险。

    此致、
    云生