This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:在最小电平位移的轻负载条件下、输出电压变为高电平

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, LM5046, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658627/ucc3895-output-voltage-to-high-at-light-loads-at-minimum-level-shift

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895LM5046UCC28950

尊敬的同事:

我们将 UCC3895 (UCC2895)用于输入电压为360V DC 的高压源。

输出变压器具有高绕组比(360V 至10kV)、因此在与控制器进行最低电平位移的情况下、

全桥整流器后面轻负载时的输出电压始终为高电平(600V 直流)。

是否可以减少最小电平位移或脉冲跳跃、如突发模式?

也许我必须切换到另一个控制器来调节输出。

感谢你的帮助。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank

    这是我对您的系统的理解。 轻负载时、您无法将系统的输出电压调整到600V 以下。 我假设您可以在较重的负载下执行此操作、并且最大输出电压为10kV。

    UC3895包括一个"无负载比较器"、此比较器将 EAOUT 信号与0.5V 进行比较。 如果 EAOUT 下降至低于500mV、则开关停止、并保持停止、直到 EAOUT 上升至600mV 以上。 该机制应允许控制一直到零伏。 我会检查 EAOUT 信号以查看其是否"正常"。 我的第一个想法是、系统在切换时有足够的电气噪声来防止这个机制运行。

    TI 确实有其他 PSFB 控制器-包括 UCC28950和 LM5046 -这些控制器可能更适合也可能不适合。 UCC28950尤其具有内置突发模式、当占空比降至用户可设置的最小值(TMIN)以下时触发该模式。 它用于次级侧控制、但已被许多用户成功用作初级侧控制器。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的快速回答。 这听起来是合理的。

    我们将检查 EAOUT 引脚周围的信号以使空载比较器正常工作。

    我将向您通报结果。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank

    不用客气。 不幸的是,可信和真实不会完全一样! 如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告诉我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    我们已经找到了一种解决方案、即在电平位移开始时最小输出电压(600V)较高的问题。

    当我们通过 FPGA 实现 UCC3895控制器的调节时、EAP 输入的设定点会通过 R-C 低通滤波器提供 PWM。 例如、时间常数太低、无法将输出适当调节至50伏。

    我们使用软启动引脚 SS 来修整最小输出电压。 我们将一个晶体管(集电极)放置到 SS 引脚上、并以5kHz 的 PWM 驱动该晶体管。 因此,我们有一个简单的工具可以将 HV 变压器的最小输出设置为几伏:-)

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank

    真是个好消息。 我建议您检查系统在 SS 引脚控制下是否保持稳定、因为这是一种非常规(不一定是错误的、只是非常规的)使用 SS 引脚。

    此致

    Colin