This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:具有使能端低电平的反向电流保护

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622441/tps54327-reverse-current-protection-with-enable-low

器件型号:TPS54327

大家好、

我们的一位客户询问 TPS54327是否具有反向电流保护功能。

他的应用具有3个独立的3.3V 电源、这些电源永远不会同时打开、但他担心 TPS54327在使能端较低且输出由其他电源之一设置为3.3V 时会反馈。

是否应在降压转换器的输出端放置反向电流保护二极管?

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 该器件中没有反向电流保护。 如果反向电流较大、高侧 MOS 的体二极管将会损坏。 二极管可以添加到降压转换器的输出中。 选择低压降二极管可以节省更多功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    当 TPS54327被禁用并且 Vout 被另一个电源拉至3.3V 时、输入电压如何? 如果输入电压仍然存在且高于3.3V、则不会产生反馈电流。

    B R

    Andy