This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 保险丝烧断

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622529/fuse-is-getting-burn

主题中讨论的其他器件:ash

您好!

我在电路中遇到一个问题。问题是-

我的板在12V 输入下工作。 我在3A 额定电流的输入侧使用保险丝。

一旦我给电路板通电、保险丝就会烧坏(在某些电路板中)。如果我拆下保险丝并使电路板短路、则电路工作正常、并且获取与工作电路板相同的电流(具有保险丝)

我检查了电路板的阻抗、情况良好。

我用该板替换了工作板的保险丝、然后它也烧坏了。

我无法调试该问题。请提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashu、

    您是否在电路板上使用了任何 TI 器件(直流/直流、LDO 或其他)? 您是否曾在示波器上查看过12V 电源、并且在上电时是否看到任何电压尖峰? 您的保险丝是正确的额定值吗?它是慢保险丝还是快保险丝? 您可以附加原理图吗?