This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z90:PLSOFF 标志

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655949/bq20z90-plsoff-flag

器件型号:BQ20Z90

您好!

在 bqEval 软件中的充电状态标志下、是什么导致 PLSOFF 被置位?  我们将测试4S3P LFP 电池组(22.2Ah)并在8A 电流下充电。  当电池组几乎已满并且充电电流降至2A 左右时、PLSOFF 标志会打开、而 CHG FET 会关闭。  几秒钟后、PLSOFF 标志关闭、充电恢复。  然后重复充电打开/充电关闭周期。  我想停止打开 PLSOFF 标志。  是否有办法做到这一点?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问-我将在星期一更新此帖子。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当脉冲充电使充电 FET 关闭时、PLSOFF 标志可被置位。

    如果充电期间的任何电芯电压等于或高于_Max OFF Voltage_或_Turn Off Voltage_ for _Max On Pulse Time_s、则可以设置 PLSOFF 标志。

    要退出充电开/充电关周期、请确保两者:
    任何电池的最大电压都保持低于最大关断电压
    2.在最大导通脉冲时间内、任何电池的最大电压都保持小于关断电压。

    如果满足这两个条件中的任何一个,设备将进入快速充电脉冲充电模式,如 TRM ( http://www.ti.com/lit/sluu264 )的第2.4.8节和图2-13所示。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Bryan 这很有效。。。 此致、Kevin