This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:功率耗散和热量

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659596/bq51003-power-dissipation-and-heat

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ25100

你好。

我正在设计一个电路、该电路使用 BQ51003 IC 作为 Qi 接收器、然后为锂聚合物电池充电。 我们使用的电池充电器是 BQ25100。

我们遇到的问题是、当 IC 使用时、系统会升温很大。

通过 USB 充电时、系统达到30摄氏度、这是可以接受的。

当通过 Qi 充电时(仅在充电器顶部使用线圈、以避免通过接触充电器而传热)、系统达到40摄氏度、不再满足要求。

然后、如果我们将整个系统置于充电器顶部(如正常操作)、则温度将达到50度以上 C

环境温度约为24摄氏度

其结果是、我们观察到在使用无线充电时、但在使用 USB 充电时不会对电池造成严重损坏。

使用的电池充电 IC 和电流/电压参数是相同的、与电源无关。

这表明存在与发热相关的问题。

问题是什么会导致温度升高? 温度是否预计会升高10摄氏度?

ILIM 的配置是否会影响无线 TX 传输的功率、或者它是否仅传输足够的功率来满足电流需求?

我们已经检查了 FOD 校准、这看起来很好、充电器/接收器没有报告过大的功率损耗。

提前感谢您的参与和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    需要注意的一些事项:
    1) RX 线圈的调优-线圈电感在放置在 TX 和外壳(外壳中为金属)上时会发生变化。 L 和 C 被调谐至100kHz。
    2) 如果壳体中有大量金属、交流场将加热金属。 可以通过添加薄板屏蔽材料来解决其中的一些问题。

    如果客户使用的是 TI TX、他们可以查看运行频率以确定向 RX 传输了多少功率。 正常范围为205kHz 至110kHz、频率越低=功耗越高。 工作频率越接近110kHz、向 RX 提供的功率就越多、从而增加发热