This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:让我来看看 LP3878ADJ。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622206/lp3878-adj-let-me-check-you-about-lp3878adj

器件型号:LP3878-ADJ

大家好、团队成员。

我想检查一下 LP3878ADJ、我发布了这个问题。

为了实现数据表中所述的 LP3878ADJ 的建议模式、需要将7引脚作为 NC 引脚连接到 GND。

因为该引脚被描述为"无内部连接"。 在数据表中、我们发现没有问题、但请告诉我是否有问题。

(我们认识到、几乎没有麻烦、而只是为了确保。)

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    正确、为了通过器件增加 GND 平面、将"无内部连接"引脚悬空或连接到 GND 等大平面不会出现问题。

    非常尊重、
    Ryan