This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:两相模式下两个通道之间的电流不平衡

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659461/tps40422-current-imbalance-between-the-two-channels-in-two-phase-mode

器件型号:TPS40422

我正在两相模式下操作控制器。 最大电流预计约为50A。 理想情况下、它在两个相位之间均匀分配。 在器件选择和布局时应小心谨慎、以使两个通道完全相同(或尽可能相同)。 尽管付出了很多努力、但一些原型板显示两个通道之间的输出电流差异很大、高达20%。 现在、负载仅为最大值的50% 如果电流为50A、则不平衡可能触发一个通道上的过流限制并关闭控制器。 导致此行为的原因是什么?  

谢谢

Nikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nikko、

    我想首先回顾一下原理图和布局。
    我向您发送了一封包含我的电子邮件的邮件。
    您可以将原理图和布局发送到我的电子邮件吗?

    谢谢