This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压电压3V - 5V、450mA

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61256, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622414/step-up-voltage-3v---5v-450ma

主题中讨论的其他器件:TPS61256TPS61252

您好!

我正在寻找一种从板1为板2供电的解决方案。 如下图所示、有一个具有3V 和 GND 的 J1连接器(电路板1)、我想将其升高 到5V、450mA、以便为电路板2供电。

我不知道 J1支持的最大负载。 我可以使用 TI 解决方案为电路板2供电吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于3V 至5V 升压转换、您可以考虑使用 TPS61256或其他 TI 升压转换器。 转换器意味着功率 MOSFET 已集成。 请参阅以下链接。
    www.ti.com/.../tps61256evm-711

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 TPS6125xEVM 的 Vin 电流要求是多少? 是500mA 吗? 正如我在上面提到的、本例中的 Vin 不是由三节碱性、镍镉或镍氢电池、或单节锂离子或锂聚合物电池供电的。 Vin 为电路板1的3V、我不知道额定电流是多少。 我担心当我升高电压时会出现电流下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 TPS61252、它有一个 ILIM 引脚来调节其输入电流限制。