This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132应用寄存器

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622219/tps65132-tps65132-apps-register

器件型号:TPS65132

你(们)好

TPS65132B0输出电流最高可达80mA、设置表6应用寄存器、写入1、 但读取它始终为0x00、无变化。为什么?    

如何知道写入是否成功?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次尝试。要写入 LK、并且可以在内核中成功读取。