This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:TPS54383双路输出误差

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659216/tps54383-tps54383-dual-output-error

器件型号:TPS54383

尊敬的所有人:

我的客户现在正在使用 TPS54383、遇到以下一些问题。 请帮您检查、非常感谢。

输入电压为12V、输出电压为3.6V 和8V 、系统使用3.6V、外围设备使用8V。 3.6V 输出正常、但如果输出为8V、系统将不工作、如果移除8V 输出、则正常。

电感为22uH、电容为150uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Iris、

    您能否提供有关问题的更多详细信息? 您能否发布您的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    当输入电压低于8V 时、TPS54383处于睡眠模式。 您是否有一些建议的解决方案来实现该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虹膜、

    TPS54383没有睡眠模式功能。 您能否详细说明您的问题? 您能否发布您的原理图和一些表明您的问题的波形?

    如果输出之一为8V、则需要高于8V 的输入电压才能正常运行。