This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:为 ADC 提供共模电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622348/ref2033-provide-common-mode-voltage-for-an-adc

器件型号:REF2033
主题中讨论的其他器件: TLVH431

你好

我有一个 ADC 驱动器。  电源为5V、VCM (共模电压)应为1.65V。

通常、提供 VCM 的常用方法是使用具有两个1K 电阻器和一个100nF 电容器的分压器。

但是当我连接分压电压(3.3V/2)时,由于 Vocm 输入电路,输出电压为1.68:)

另一种方法是使用运算放大器缓冲分压电压以获得更好的结果,如下所示:

3.3V--(使用分压器+100nF)->1.65V-->单位增益缓冲器-->连接到 Vocm 引脚

我想使用 REF2033来提供1.65V。 当我仿真电路时、结果非常出色! 甚至电路的 SNR 也得到改善!

现在我有一个问题! 我的电路使用超低噪声 FDA、低失真 FDA 和 IC 以及14位/65MSPS ADC。

REF2033是否是提供共模电压的好选择?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xyz xyz、

    是的! 这就是 REF2033的用途、因为它将用于具有  双输出能力的预期应用。 还有其他选项、例如 TLVH431、可以降低成本、但降低噪声性能。

    您看到改进的原因是用于为 VCM 供电的电压源产生的噪声和电阻器的不匹配。
    REF2033等串联电压基准通常用于 ADC 中 VREF、因此其噪声和温度规格非常出色、并且比任何电阻分压器都有很大的改进。

    -mz

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    如果您觉得此问题已解决、请选择"已回答"。