This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:我们是否可以使用具有不同输出电压的 LM2576s-adj 来使用我的方法?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622338/lm2576-can-we-use-the-lm2576s-adj-with-different-output-voltage-with-my-method

器件型号:LM2576

大家好、

我的客户 现在正在使用 LM2576s-adj。 它们希望设置输出7V 或15V (输入为15V)。 当他们希望输出电压为15V 时、他们将使用 MOSFET 将输入传递到输出。 当它们需要7V 电压时、它们将关闭 FET、反馈电阻器可将输出设置为7V。 因此、当输出为15V 时、反馈电压将高于内部基准。 反馈引脚能否承受3V 至4V 电压? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    LM2576数据表在第7页的脚注6中指出、对于 IQ 测试、"从输出中移除反馈引脚并连接到可调电压、3.3V 和5V 版本的+12V 电压、以及12V 和15V 版本的+25V 电压、以强制输出晶体管关闭。"

    因此、3-4V 不应成为问题。  也就是说、反馈引脚未列在绝对最大额定值部分、因此我们无法保证这一点。  为了测试此最大电压、我们尚未测试此最大电压、但我们的其他测试涉及施加远高于3V 至4V 的电压。  因此、我不会预见到问题。

    Sam