This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:电流感测引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659388/ucc28c43-current-sense-pin

器件型号:UCC28C43

UCC28C43的数据表在描述电流感测引脚时显示"可对该引脚施加电压斜坡、以使用电压模式控制配置运行器件。" 这到底意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    控制器的模式通过比较器来确定、比较器将控制阈值与 CS 电压的斜坡进行比较。 该控制 器通常在电流感测模式下工作、但生成0V 至0.9V 锯齿形信号作为电流感测引脚(CS)的输入、可为 CS 信号提供额外的斜坡。 这将馈送到比较器、然后通过误差 放大器。 误差放大器输出是变化的、它在不同的时间点与锯齿波相交、从而生成不同的脉冲宽度、从而生成宽度与误差电压成比例的脉冲。

    即使在电流模式下 、也需要斜坡补偿来稳定占空比超过50%的整个环路。 在  使用 UCC28C43的情况下、通过在设计中添加以下内容可实现此目的:

    有关其设计的更多信息、请参阅数据表。  

    如果您的查询已被解决、请点击"已回答"按钮。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、这确实回答了我的问题。