This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:估计 Li/SOCl2电池的 EOS 预期精度?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622332/bq35100-expected-accuracy-of-eos-estimated-for-li-socl2-battery

器件型号:BQ35100

尊敬的 TI 支持:

我想知道 Li/SOCl2电池的 EOS 预期精度是多少?

在数据表中的任何位置都看不到它。

谢谢、此致、

Mihai Vitanescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、
    考虑到这些电池的使用时间较长、即10-15年、我们的监测计能够在1个月内提供需要更换电池的准确性、即服务终止。 这使我们的精度达到99%。 即使在较短的时间范围内、您仍然可以获得相当好的精度

    谢谢
    Onyx