This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池和化学成分文件

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622362/bq40z50-battery-and-chemistry-file

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

 

我正在寻找14.8V±1500mAh 的锂离子电池组、该电池组可与 BQ40Z50配合使用

是否有人可能知道具有现有化学文件的此类电池组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需查看 bqstudio 中的数据库、即可获得容量为1500mAh 的 chem id。 购买3节电池、它们的化学 ID 是您发现的、将它们串联起来、这将为您提供14.8V 的电压。
    谢谢
    Onyx