This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:并联运行器件? 或其他器件进行20A 输出、30kHz PWM 调光

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622339/lm3409-run-devices-in-parallel-or-a-different-device-for-20a-output-30-khz-pwm-dimming

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92640

我一直在使用 LM3409的并联 FET 调光以30kHz PWM 调光来驱动1A - 3A LED、我测试了多个 LED 驱动器、LM3409在这种高 PWM 频率下表现最佳、因此我犹豫是否尝试其他器件。 我的电流驱动器专为3.5A 最大电流而设计、工作性能出色  

一个新应用的目标是发光器件中的大芯片 LED 之一... 在 IF = 20A 时、这些 LED 的 Vf=5V。 我的第一个偏好是并行运行6个或更多个 LM3409。 这之前是否进行过测试? 有什么建议吗?

如果有一个更好的低电压、高电流驱动器能够以30kHz 的频率进行 PWM、我还会考虑任何替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    LM3409的工作电流可超过3.5A、但难以达到20A。 但是的、您可以将它们并联。 您需要小心布局和可能的噪声耦合、但它们基本上是可以并联的电流源。

    一个更好的选择可能是查看 TPS92640。 它是同步的、并且已经有参考设计、其中一个专门针对20A 的设计位于 http://www.ti.com/tool/pmp8016 、可能适合您的需求。 谢谢。

    此致、

    克林特