This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:输出电压计算

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659481/lp2951-n-vout-calculation

器件型号:LP2951-N

您好!

我们的设计需要非常精确的输出。 因此、我们采用完整的等式 Vout = Vref *(1 + R1/R2)+ IFB*R1。 对于 IFB*R1,该部分是否应为负? 意味着需要 IFB*R1的负值?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    FB 引脚偏置电流流入 FB 引脚。 在 LP2951-N 数据表中、这表示为-20nA 的引脚电流(流入引脚的电流为20nA)。 该电流将来自 Vout、流经 R1、然后进入 FB 引脚。 如果 V=I*R、则添加的 FB 电流会增加 R1两端的电压、因此该项在 Vout 公式中为正。 使用 IFB = 20nA。