This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:我们要检查短路 LED 和开路 LED 测试波形是否正常。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622329/tps92515-we-want-to-check-whether-the-short-led-and-open-led-test-waveforms-are-ok

器件型号:TPS92515

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS92515。 进行 LED 开路测试和 LED 短路测试时的电流。 波形如下所示。 请帮助检查波形是否正确? 当我的客户测试正常情况时、频率为240Hz、

(__LW_AT__开路 LED 测试、频率为17.6hz)

  

(__LW_AT__Ω 短路 LED 测试、频率为4.2khz)

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    是的、这些看起来是正确的。 在 LED 灯串开路的情况下、输出电压将上升到输入电压(开关保持接通状态)、直至引导电容器放电至其 UVLO 电平、开关关闭。 当启动再次充电时、循环重复。 在输出短路期间(器件是针对此设计的)、开关关断时间将增加、导通时间将变得非常短。 结果是低频。

    此致、

    克林特