This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:了解充电和散热

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622357/bq24133-understanding-charging-and-heat-dissipation

器件型号:BQ24133

您好!

   我尝试在12V 时以2A 充电电流为2S 电池(7.4V)充电。 该板采用2oz 铜制成。 下面是我的电池充电器部分的原理图:

我有以下意见和问题:

  1.  我可以看到 BQ24133芯片变得很热。  这是正确的行为吗?
  2. 如何使用数据表中的充电电流热参数计算 BQ24133的热耗散?
  3. 我还看到、当电池电压为7.4V (从不为2A)时、12V 时的电流消耗约为1.72A。 如何解释?
  4. 我看到充电大约10分钟后、充电电流消耗在1.2A 至1.44A 之间振荡。 这是正确的行为吗?

此致、

Balaji.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    在您之前的帖子中、TS 电压非常接近冷温度阈值。 请确保 TS 电阻分压器上的值正确、同时考虑所使用的热敏电阻。 您可以使用我们的工具 www.ti.com/.../sluc244来计算它

    要回答您的问题:
    bq24133集成了 MOSFET、所有电源都通过我们的芯片供电。 它必须通过散热焊盘来耗散功率损耗。 确保散热焊盘连接到具有足够过孔的 GND 覆铜(请查看我们数据表的第二至最后一页)。
    2.您可以查看此应用手册以了解更多信息: www.ti.com/.../spra953c.pdf
    在这种情况下、ISET 和 ACSET 上的电压是多少? 适配器的输入电流是多少? 充电器可能会达到输入电流限制调节。
    4.发生这种情况时、请提供 PVCC、VSRN、SW 和 STAT 的示波器截图。

    此致、
    Steven