This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622275/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:UCC28600

尊敬的 Sirs!

我们使用了您的控制器- UCC28600型 -具有400-1000Vdc 的宽输入范围以及多输出电压。 在这里、我们可以调整(优化)光耦合器反馈处的电压控制环路。

将来、我们希望使用具有更高输入范围(400Vdc 至1200Vdc)和多输出电压  (TidU412a)的 UCC28711控制器。

如何优化控制器参数—减少输出上的过冲—或者控制器具有自适应调节功能。

 当输入电压使输出负载从其值的最小值变为最大值时、过冲的数量。  

感谢您的回答:Jeno Csizmazia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeno、

    感谢您关注 UCC28711的使用。 UCC28600控制器采用次级侧调节、可提供相对较宽的环路补偿灵活性(在限制范围内)。

    UCC28711 (以及此系列的类似控制器)使用初级侧调节(PSR)、其中所有误差电压处理和环路补偿均内置在 IC 中。 没有外部方法来优化控制器响应。 改善相位裕度的唯一选择是将输出电容增加到稳定所需的最小电容以上。

    也就是说、UCC28711的正常应用中的过冲量通常小于几个百分点(如果有的话)。 我不确定您的应用程序中该百分比是否相同,这并不常见(例如,作为典型的电池充电器)。 然而、UCC28711运行在峰值电流模式控制下、因此对于固定磁化电感和固定峰值电流关断阈值、即使输入电压从400V 瞬时跳转至1200V 也不会导致过冲增加。 这是因为、理想情况下、只有初级电流斜率(Vin/Lm)会发生变化、但峰值电平不会改变、输出能量结果也不会改变。

    实际上、在较高的输入电压下、时间延迟可能会导致一些更高的峰值电流。 UCC28711使用一个从 CS 引脚输出的前馈电流来补偿这种效应、数据表描述了如何选择 RLC (线路补偿)的值来抵消关断延迟的影响。 在常见的离线充电器应用中、这在5:1 (375V/75V)的大容量电压最大:最小变化情况下非常有效。 您的应用仅为3:1、因此我不希望输入线路电压发生剧烈变化时出现任何问题、因此过冲也不会增加。

    此致、
    Ulrich