This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:我们是否可以拥有 TLV62065DSGR/TLV62080DSGR/TPS81256SIPR 下一代产品?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TLV62065, TLV62569, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659483/tlv62065-may-we-have-tlv62065dsgr-tlv62080dsgr-tps81256sipr-next-generation-product

器件型号:TLV62065
主题中讨论的其他器件:TLV62080TLV62569TLV62568

你(们)好,先生  

我的客户目前使用 TLV62065DSGR/TLV62080DSGR/TPS81256SIPR。

但他们需要知道 TI 是否有 TLV62065DSGR/TLV62080DSGR/TPS81256SIPR 下一代产品?

下一代产品有哪些优势?

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    非常感谢您的查询。 我们有下一代 TLV62065和 TLV62080、它们分别是 TLV62569和 TLV62568。

    下面我报告了比较页面(链接和图片)、其中报告了主要参数、包括大致定价。 然后、对于每个器件、它将遵循与以前发布的器件相比、新一代器件的总体改进列表。

    • TLV62065与 TLV62569比较

    TLV62569的主要优势:

    引脚数更少、布局更简单

    PG 功能器件选项

    提供两种封装:SOT-23和 SOT-563

    -extended min Vout 低至0.6V (TLV62065上为0.8)

    将最小输入电压低至2.5V ( TLV62065上为2.9)

    用于降低浪涌电流的扩展典型软启动

    -较低的典型 RSD-ON、可实现高达95%的最大效率(TLV62065上为 90%)

    -更宽范围的输出滤波器建议值,以更好地满足纹波/负载瞬态规格

    • TLV62080与 TLV62568

    TLV62568的主要优势:

    引脚数更少、布局更简单

    具有改进功能的-PG 功能器件选项

    提供两种封装:SOT-23和 SOT-563

    用于降低浪涌电流的扩展典型软启动

    最大效率高达98%(TLV62080为 93%)

    由于这些只是主要差异、我建议您浏览数据表、并根据所需的封装和 PG 版本订购 EVM。