This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:具有未调功率的热插拔。

Guru**** 2463800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622330/lm5069-hotswap-with-unredulated-power

器件型号:LM5069

你(们)好

热插拔 LM5069。  

"桥式整流器"后跟"大电容器"能否为 LM5069提供输入电源?

如果不是-什么 LDO、并联稳压器或转换 DC/DC、... 我们是否可以用于此热插拔的稳压电源输入?

 LM5069需要多大的功率才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5069的工作 Vin = 9V 至80V、峰值持续无损坏= 100V。  偏置电流= 1.6mA 最大值

    Brian