This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215布局指南

Guru**** 2568075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622251/tps56c215-tps56c215-layout-guidelines

器件型号:TPS56C215

您好、应用团队、

我对 TPS56C215布局指南有疑问。
它的两侧都有两个 VIN 引脚、我找到了一个说明、建议在 IC 的每侧使用相同的电容器、如数据表第27页的图47所示。
如果不可能、并且只有一侧有电容器、那么潜在的问题是什么?
我认为 VIN、SWS 和 PGND 在芯片内部连接、对吗?

提前感谢。
新亚·索本
TI 日本东部地区 FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinya-San、

    Cin 电容的对称放置有助于降低 EMI 噪声、这不是强制性的、但您仍需要在外部连接两个 VIN 引脚、并使用最短和粗的线迹。

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将大电容(22uF)放在一侧、但不能将小电容(0.1uF)放在一侧、因为输入纹波将有一个没有小电容的大振铃、这也会出现在 SW 节点中。 EMI 将更糟。 主要原因是寄生电感振荡。 您可以看到下面的波形。