This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:TPS5530

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659376/tps55330-tps5530

器件型号:TPS55330

我使用 TPS5530器件创建22V 电源轨、以提供1A 电流并驱动电阻负载。  我能否以100Hz 和50%占空比的 PWM 信号驱动 EN 输入、以将有效输出功率降低到一半?  该部件是否会在使能线路上处理该调制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应支持此类应用。 感谢您考虑使用 TPS55330。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    是的、它支持此类应用。  此应用中的输入电压范围是多少?