This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:符合 IEC62368

Guru**** 2599785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659249/tps2595-meet-iec62368

器件型号:TPS2595

你(们)好

我的客户考虑使用 TPS2595x 来替代 聚合物保险丝和负载开关。
客户的应用需要满足 IEC62368
此器件是否符合 IEC62368标准?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    您能否分享系统规格和终端设备详细信息?
    该器件正在针对 IEC62368进行评估。 希望在接下来的6周内完成。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢您的快速响应。
    应用是音频产品。
    客户的情况如下。
    如果您需要更多信息、请发送电子邮件给您。

     VIN=12V、Iout=Max 2A
     VIN=5V、Iout=Max 2A
     VIN=3.3V、Iout=Max 2A
     VIN=5V、Iout=Max 2A、输出放电

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    感谢您提供详细信息。 这些都很好。
    TPS2595中有多种型号可满足规格要求。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致
    Rakesh