This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65160A:在我的设计中使用了 TPS65160A 的降压器件#39;t、请帮助检查 PIN15、PIN17、PIN18如何处理、摆动或拉接地

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656940/tps65160a-the-buck-of-tps65160a-hadn-t-been-used-in-my-design-please-help-check-how-the-pin15-pin17-pin18-handle-it-flotating-or-pull-gnd

器件型号:TPS65160A

尊敬的先生:

        我的设计中未使用 TPS65160A 的降压、请帮助检查 PIN15、PIN17、PIN18如何处理它、如何摆动 或拉接地?

PS:我们需要在 引脚15(FBB))和 引脚18(SWB),之间串联2.7K 电阻器、否则   某些 PCBA    将无法正常工作

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hope Chen、您好!

    感谢您的申请。 您的应用有哪些电气要求、例如 VI、AVDD、VGH、VGL 和输出电流?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ilona:

       电气要求:VIN:12V;VGH:16V/20mA VGL:-6.8V/30mA VS:15V/1A  VLOGIC:NC。 下面是 sch

        我已经使用 EN1和 EN2检查了加电排序。 当  VLOGIC 为 NC 时、请帮助连接 VS/VGH 和 VS。

           当 我们 不 使用 降压(VLOGIC)时、请帮助提供有关设计的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您好、

    您说得对、如果在 FBB 上没有连接任何部件、则该部件将不会启动。 它等待降压转换器处于电源正常状态、然后再允许其他电压启动。

    当您从电源向 FBB 施加1.5V 电压时、请检查电路板是否启动。 如果正常工作、则 VIN 的电阻分压器可能会生成该电压。

    在您的第一篇帖子中、您提到了以下内容:
    PS:我们需要在引脚15(FBB))和引脚18(SWB),之间串联2.7K 电阻器、否则某些 PCBA 将无法正常工作
    这是不允许的。 SWB 将上升到输入电压、但 FBB 引脚不允许高于5V 的电压。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、
    感谢您的大力支持。 我们很喜欢这个问题