This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:bq24296和 bq24296M 之间有何区别?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659145/bq24296m-what-s-the-difference-between-bq24296-and-bq24296m

器件型号:BQ24296M
主题中讨论的其他器件: BQ24296

您好!

bq24296和 bq24296M 之间有何区别? 我没有发现它们之间的区别。 如果您知道这个问题、请提供帮助。 谢谢。  

BR、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    差异如下:
    bq24296M:最大系统调节电压为 VBAT+80mV;BATFET 不会针对 OCP 闭锁;默认预充电电流为128mA 与 bq24296:最大系统调节电压为 VBAT +150mV;BATFET 将针对 OCP 闭锁;默认预充电电流为256mA。 REG03设置不同。