This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011EVM:CAN#39;t 读取 LM36011 I2C 数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655896/lm36011evm-can-t-read-lm36011-i2c-data

器件型号:LM36011EVM
主题中讨论的其他器件:LM36011

尊敬的先生:

我的客户使用 LM36011。

但他无法读取 I2C 数据、只显示 FFFF。

(他没有使用 LM36011 GUI 软件)。

请仔细审核我的流程并给我一些建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您的客户使用什么接口进行 I2C 通信?

    除了 SCL 和 SDA 线路外、请确保 VIO 被拉至高电平、接地也被连接至 I2C 接口。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM36011.docxDear先生,

    我看到 I2C ACK 不正确、请再次提供帮助。

    (请参阅随附的文件)

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini、

    我是 FAE、与 Steven 一起支持这个问题。

    正如 Steven 指出的、ACK 波形非常奇怪(类似于步进的波形)、之后的任何 I2C 操作都不正确。

    您是否能够在 LM36011 EVM 上进行一些测试并向我们发送波形?

    例如、您可能希望尝试读取寄存器0x01、并向我们显示 Word 文件 Steven 发送给您的波形。

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、Steven、您好。

    当然、我今天将获得 I2C 读取/写入范围捕获。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、Steven、您好。

    下面是我的设置上的 SCL 和 SDA 波形。 如您所见、LM36011在第9个时钟脉冲期间下拉 SDA 线、表示确认。

    客户使用的上拉电阻值是多少?  控制器的 VIO 线路和 SDA 之间的上拉电阻器必须大于[(VIO–VOL)/3mA]、以满足 SDA 上的 VOL 要求。 VOL 最大值为400mV。 因此、需要使用大于1k Ω 的上拉电阻。  

    最棒的

    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    感谢您的努力。 我已经将您的结果传递给了客户。

    实际上、LM36011 EVM 中使用了两个1k Ω 电阻器、根据您的建议、这些电阻器应更改为大于1k Ω 的电阻器、对吧?

    此外、当 SCL 频率约为140kHz 时、客户看到了奇怪的波形。

    您能否查看在低于400kHz SCL 时运行是否仍然正常?

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    上拉电阻器需要>=[(VIO–VOL)/3mA]> 966ohm。 1KOhm 应该可以。 实际上、我们使用1千欧完成了完整评估、并且没有遇到任何 I2C 通信问题。  

    此外、请确保客户将3.3V 用于 VIO。  

    BTW、他们是否正在使用我们的 EVM (或)、他们是否具有带 LM36011的定制板?

    这是100kHz SCL 的示波器快照。

    最棒的

    哈里尼