This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:与 TPS562209相比

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659408/tps562208-vs-tps562209

器件型号:TPS562208

TPS56x208和 TPS56x209有何区别? (除了频率和静态电流之间的微小差异)一个是强制 PWM、但两个都是连续导通模式。 我将在100和300mA 之间工作、我希望保持低纹波、但我不理解这些器件之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    这两个器件是引脚对引脚的、它们的工作条件是相同的。 差异在于它们的性能和成本。 TPS56x209是成本较高的高性能器件。 其 Rdson 较小、开关频率较高。 此外、TPS56x209具有1%的 FB 精度。 相反、TPS56x208更具成本效益、但性能不如 TPS56x209。 它们用于相同的应用、但针对不同的客户。