This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:跟踪期间的电源正常行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659213/tps62136-powergood-behaviour-during-tracking

器件型号:TPS62136

您好、TI、

由于 FB 在内部跟踪 TR 引脚、您能否在跟踪场景中确认 PG 引脚的工作情况? PG 上升阈值通常为96%-这是最终 FB 值(当 TR >= 0.7V 时为0.7V)的值、还是瞬时跟踪 FB 值(TR 引脚)的值(可能低于0.7V)的值?


另一种情况是、当 TR 小于0.7V 时、跟踪期间是否有可能出现电源正常、或者电源正常只能在 TR 达到0.7V 时发生?

因此、一旦跟踪电源稳定且 PG 释放为高电平、如果 TR 随后降至0.7V 以下、PG 是否会被拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    是的、PG 基于 FB 上的0.7V 电平而不是 SS/TR 电压。 这可以在正常启动情况下理解、无需驱动 SS/TR。 SS/TR 将斜升、Vout 随其变化。 当 Vout 达到正确的电平时、PG 变为高电平。 SS/TR 也将处于相同的电压、因为 SS/TR 和 FB 之间存在1:1增益。

    如果 SS/TR 被主动驱动降压、当 Vout 充分下降时、PG 将变为低电平。 请注意、PG 基于 Vout、而不是 SS/TR、因此如果负载在 PFM 模式下较轻、Vout 将保持高于 SS/TR 的值、如 D/S:
    为了在 PFM 模式下降低 SS/TR 引脚电压、器件不会从输出端灌入电流。 因此、如果负载较轻、输出电压的下降可能会慢于 SS/TR 引脚电压。