This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:高效拓扑

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TPS23752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658054/tps23757-high-efficiency-topology

器件型号:TPS23757
主题中讨论的其他器件: TPS23752

你(们)好

根据数据表、TPS23757支持高效拓扑。

什么是高效拓扑?

关于 TPS 23757和 TPS 23753 A、哪一个是效率更高的器件?

我在哪里可以判断它是否更高效?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、感谢您关注 TI 的 PoE 解决方案。

    开始 PoE 设计时、我建议在系统级别查看我们的 TI 参考设计(不是从 IC 搜索和聚焦开始)。 最好的方法是访问 www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp 、然后在左侧的搜索框中输入文本字符串"Class x PoE"(其中"x"=您要设计的功率级别...1-8)。 例如、如果您输入"3类 PoE "、则会得到39个匹配结果。

    从这里、您可以扫描设计以获得最佳匹配、然后通过...搜索"主要特性"列表开始您的设计。

    例如 、www.ti.com/.../PMP30290 设计可为4类设计提供91%@ 48V 输入电压(PoE 输入)、满载。 本设计示例中使用的 TI PoE PD 器件是 TPS23752。

    如果您需要更多帮助来查找适合您的设计、请联系我们。 为了加速这种援助,我们需要以模拟方式了解以下内容:

    分类级别
    所需的效率
    电压/电流总线细节(如果已知)

    祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    这是对我有用的信息。
    我将参考搜索。

    >什么是高效拓扑?
    所以、我知道"高效拓扑"本身并不是一种含义不明确的拓扑、它只是一个词的表达、对吧?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA NA 78、

    一般而言、降压和反激式电源拓扑被视为"低成本"方法选项、而正向和有源钳位正向拓扑被视为"高效率"方法选项。 但是、这些词("低"或"高")只是形容词。 在某些应用中、88%的效率优于所需规格(可称为高效率)。 在其他情况下、88%的效率低于所需的90%目标、因此"低"。

    这就是为什么我宁愿绝对地说。 一旦我们(TI)更好地了解您的产品规格(效率目标 x%、总成本 Y 美元)、我们就能更好地为您提供参考设计、该参考设计可作为您的起点。

    祝您设计顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我了解了高效拓扑。

    我关闭此主题、我将在另一个主题上发布另一个问题。

    贝斯特雷加兹