This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:短路电流限制

Guru**** 2558710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659432/lm3489-short-circuit-current-limit

器件型号:LM3489

您好!

我在一个将桶形插孔笔记本电脑充电器(19.5V)转换为 USB Type-C PD 的 TI 参考设计中使用的是 LM3489降压转换器。  请参阅下面的原理图。

我注意 到、当连接到某些笔记本电脑时、电流尖峰会很小、大约为4A 或5A。我调整了 LM3489上的电流限制以使其正常工作(Radj = 26.1k 欧姆)。  最初、Radj 为10.4k Ω。  现在、当我将 VoutDCDC 短接至 GND 时、我得到下面的波形。  CC 是 VoutDCDC。

对于10.4k Ω、我得到了如下所示的波形。   

  尽管我已经显著提高了电流、但看起来降压转换器仍应像以前那样进行限制、只是在更高的电流下。  但是、我看到从5A 到15A 的脉冲。 有什么想法呢?

此致、

多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多诺万

    数据表中的图22 描述了电流限制时的折返行为。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    感谢您的快速响应。 为什么两个示波器镜头之间有如此大的区别? 降压是否不是第二个示波器捕获中的电流限制?

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多诺万

    第一个器件具有更高的电流限制、因此该器件需要更长的时间才能意识到电流已经达到了多高。 这似乎是正在发生的情况。 当您将50k 电位器从10k 变为20k 时、可以看到它的外观、这一点很有意思。 这是平稳过渡或跳跃。 平稳过渡将支持我的解释。 可能需要对跳转进行更多思考。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个跳转。 我只是将输出电压快速短接至 GND。

    此致、
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打算在将 Radj 从10.4k 更改为26.1k 时将其短接。 以了解它如何从一个波形转换到另一个波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我明白您的意思。

    谢谢、
    多诺万