This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:无法在 BQStudio 下与 Windows 10上的 EV2300连接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ35100EVM-795, EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659382/bq35100evm-795-cannot-connect-with-ev2300-on-windows-10-under-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQEVSW

BQStudio 可识别 EV2300、但未连接到 BQ35100EVM-795。 我在论坛上看到了其他帖子、指出 EV2400在 Windows 10下工作是必要的。 这在 EVM 的任何信息中都完全没有记录、因此我很不高兴我们的公司根据我的建议购买了 EV2300而不是 EV2400。 除了购买 EV2400之外、是否没有其他措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    您能否尝试以下操作:
    -以管理员身份在以下链接中安装 bqevsw:
    www.ti.com/.../bqevsw
    -以管理员身份通过以下链接安装64位 EV2300驱动程序:
    e2e.ti.com/.../458983.aspx


    重新启动您的系统、并告诉我是否可以解决您的问题

    谢谢
    Onyx