This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22904:是否有任何方法来处理负电源电压、集成负载开关和问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22904, TPS22915, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659133/tps22904-is-there-any-way-to-deal-with-negative-supply-voltage-integrated-load-switches-problem

器件型号:TPS22904
主题中讨论的其他器件: TPS22915TPS22916

您好!

我有一个双电源电压系统、其中 VDD/VSS=+2.5V/-1.0V、电源电流为150mA。

LDO 是 VDD 的电源(+2.5V);DC/DC 转换器是 VSS 的电源(-1.0V)

我使用 TPS22904作为 VDD 负载开关,是否有办法打开/关闭 VSS (-1.0V)?

开/关控制使用具有0-3.3V 电压的 MCU

感谢您的帮助!

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们的负载开关当前无法切换负电压。 为此、我们需要开发一个专门用于支持-0.3V 以下电压的开关。 我相信、我们的电流解决方案无法切换负电压。

    此外、您还提到了将 TPS22904用于2.5V 电源轨。 如果您正在寻找性能更高的解决 方案、我们将 TPS22916 (低泄漏)和 TPS22915 (低 RON)作为新一代器件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢你的友好答复,我很抱歉没有办法解决我的问题。 谢谢你。

    射线