This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:UV 故障和 OC 故障无法通过负载移除恢复

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658065/bq77904-the-uv-fault-and-oc-fault-can-not-recover-by-load-removal

器件型号:BQ77904

尊敬的先生/女士:

     当我使用 BQ7790400PWR 时、我的设计中出现了一个问题、当欠压保护和过流保护启动时、 无法通过负载移除来恢复。下面是我的电路图、请帮助我确认问题是什么、谢谢。

    我已将 R9更改为3.3M, 但仍然无法通过负载移除来工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dewen:
    确保您的系统已释放电池电压并检查 LD 引脚上的电压。 LD 引脚必须低于 VLDT 电平才能恢复。 在测量时、请务必使用高阻抗仪表、以避免电路负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295
    我根据您的指导检查 LD 引脚上的电压。LD 引脚的电压大约为2.335伏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dewen:
    2.335V 高于 VLDT 阈值、因此该器件不会看到负载移除。 使用数据表中所示的内部下拉电阻器检查分压器的预期电压。
    这听起来好像负载未完全移除、或者某些元件未按预期工作、或者 bq77904 LD 输入可能损坏并具有错误的电阻、因此您需要确定是哪一个还是其他什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    我检查数据表"负载、RLD 和 RLD_INT 创建电阻分压器"。RLD_INT 为250K、因此我将 RLD 更改为1.7M、 过流保护启动时、可通过负载移除来恢复。我使用3欧姆电阻器对系统进行 OCD1测试。是否会因为我增大 RLD 值而导致其他问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dewen:
    我不希望较大的电阻器会导致问题、但请务必在您关心的所有系统条件下检查分压器。 通常情况下、可能是系统关断后剩余负载的 OCD 故障、OCD 故障和开路、具有残余负载的 UV 和具有开路的 UV、但要考虑您的系统规格。