This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ10503:我需要使用 LMZ10503从5V 输出的3.3V 电压、敬请分享此设计

Guru**** 2411110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659066/webench-tools-lmz10503-i-need-3-3v-out-put-derived-from-5v-using-lmz10503-kindly-share-the-design

器件型号:LMZ10503

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要使用 LMZ10503从5V 导出的3.3V 输出、请分享该设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    根据我的理解、您需要将5V 降至3.3V。 您需要的 Iout 规格是什么?  

    如果您还没有这样做、LMZ10503产品页面的最右侧有一个 WEBENCH 设计器仿真工具、允许客户根据自己的需求动态生成特定设计。

    链接是 一个使用 WEBENCH 设计器工具的示例、适用于标称输入电压为5V、输出电压为3.3V、输出电流为3A 的应用。  

    链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过 webench、他们的设计不是基于 LMZ10503 (我输入了2.95至5.5V 的输入范围以及3.3V 和3A 的输出、但显示了输入值的变化)。请提供使用 LMZ10503的原理图、因为它安装在电路板上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    下面的"更改输入"部分显示了 WEBENCH 设计器工具的设置。 还随附了此仿真中使用的原理图的放大屏幕截图。  

    初始条件:

    VinMin = Vinmax = 5V (标称输入电压)

    Vout = 3.3V

    Iout = 3A

    此致、

    Jimmy